Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
EIN MODERNER CAMPUS FÜR EIN INNOVATIVES UNTERNEHMEN
Ein Ort für Kommunikation und Zusammenarbeit, der Raum für neue Ideen bietet. Alle und alles ist unter einem Dach: Büro- und Meetingräume sowie ein Schulungs- als auch ein Technologiezentrum. Auf rund 16.000 Quadratmetern bietet das deutsche Headquarter nicht nur Platz für alle Geschäftsbereiche von Mitsubishi Electric sondern ebenfalls die hohen Standards einer modernen und effizienten Arbeitswelt.
INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR EIN EINZIGARTIGES REFERENZPROJEKT
Lebensechte Bilder
Alle TFT-LCD-Flachbildmonitore und die im Empfangsbereich installierte interaktive Medienwand sind eine Entwicklung von Mitsubishi Electric. Mit ihren lebensechten Farben und der hohen Bildschärfe wachsen reale und virtuelle Welten immer mehr zusammen.
Energiekonzept mit Weitblick
Viele innovative Technologien kommen aus unserem Haus und sind (Muster-) Beispiele für höchste Effizienz. Das Energiekonzept wurde mit dem umfassenden Know-how des Unternehmensbereich Living Environment Systems entwickelt.
Hier laufen alle Fäden zusammen
Die Deutschland-Zentrale ist mit einem Gebäudemanagementsystem ausgestattet, welches einen hocheffizienten Betrieb der Infrastruktur gewährleistet. Über eine Steuerung können sowohl Klima- und Heizungsanlagen als auch Beleuchtung und Sicherheitstechnik wie Zugangs-, Einbruch-, Brand- und Rauchmeldeanlage überwacht werden.
Future Production
Watch a Video about LI-ON Batteries
Veuillez accepter les cookies fonctionnels pour regarder nos vidéos YouTube.
Lithium-ion batteries are well known for being rechargeable. They are composed of cells in which lithium ions move from the negative electrode through an electrolyte to the positive electrode during discharging and the other way when charging. They are lighter, more compact than other rechargeable batteries, and have a much longer life. These traits allowed them to spread into various industrial applications, such as the grid energy storage system. Learn how to achieve competitive advantages in the cell manufacturing process and what data has to do with it?
In the Podcast, Klaus Petersen and Piotr Siwek also talked about
Why is the cell manufacturing process so energy intensive?
What can be achieved by structuring production data?
How to achieve competitive advantage.
Are there any unanswered questions that you would like to have answered in relation to this podcast? Contact us simply via the contact form below.
Contact us for more Information
C4C Test - Testing
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebumLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet
Hallo test uat
Publishing test
Publishing Test 2
Future Production 2
Future Production 2
This is a test for image zoom
This is a test for image zoom
COLLAPSIBLE
This is a test for imagelists
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
EIN MODERNER CAMPUS FÜR EIN INNOVATIVES UNTERNEHMEN
Ein Ort für Kommunikation und Zusammenarbeit, der Raum für neue Ideen bietet. Alle und alles ist unter einem Dach: Büro- und Meetingräume sowie ein Schulungs- als auch ein Technologiezentrum. Auf rund 16.000 Quadratmetern bietet das deutsche Headquarter nicht nur Platz für alle Geschäftsbereiche von Mitsubishi Electric sondern ebenfalls die hohen Standards einer modernen und effizienten Arbeitswelt.
INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR EIN EINZIGARTIGES REFERENZPROJEKT
Lebensechte Bilder
Alle TFT-LCD-Flachbildmonitore und die im Empfangsbereich installierte interaktive Medienwand sind eine Entwicklung von Mitsubishi Electric. Mit ihren lebensechten Farben und der hohen Bildschärfe wachsen reale und virtuelle Welten immer mehr zusammen.
Energiekonzept mit Weitblick
Viele innovative Technologien kommen aus unserem Haus und sind (Muster-) Beispiele für höchste Effizienz. Das Energiekonzept wurde mit dem umfassenden Know-how des Unternehmensbereich Living Environment Systems entwickelt.
Hier laufen alle Fäden zusammen
Die Deutschland-Zentrale ist mit einem Gebäudemanagementsystem ausgestattet, welches einen hocheffizienten Betrieb der Infrastruktur gewährleistet. Über eine Steuerung können sowohl Klima- und Heizungsanlagen als auch Beleuchtung und Sicherheitstechnik wie Zugangs-, Einbruch-, Brand- und Rauchmeldeanlage überwacht werden.